This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:AMC3301

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939078/amc3301-amc3301

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件: AMC3330

您好!

我将 AMC3301用于线间电压测量、但有一些相关问题、如下所示:

1)。 AMC3301数据表的第8.2节中提到、该器件用于交流线路电压测量、而在图中显示了 AMC3330用于线路电压测量。 那么、您能澄清一下吗? 已随附以下数据表中的卡扣。

  

2)。 您能否说出设计中要考虑的典型交叉电流值? (因为我在数据表中没有找到任何相关信息)、如果可能、您还可以提供交叉电流的最小值和最大值。

3)。 1)需要确认该器件是否适用于50Hz +/- 700V 范围内的交流线路到线路电压检测

2)。 对于+/- 1000V 范围、140KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    这是一个拼写错误、感谢您指出! 我将发送一条注释以修复该问题。

    AMC3330具有高输入阻抗和更大的输入电压范围、因此非常适合电压测量。 AMC3301用于电流测量。  

    我不确定"交叉电流"是什么意思、您能详细说明吗? 您是指初级电流、器件将测量的电流吗?  

    如果是、则取决于系统的设计。 实际上没有可测量的最大或最小电流、而是必须针对进行设计。 最重要的方面是分流电阻器、其大小由欧姆定律决定、V = IR。  

    AMC3330是进行这些电压测量的最佳器件、能够测量两个范围。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们希望在我们的应用中使用 IC AMC3330、但在获取特定 IC 时存在一定的延迟; 我们希望获得  件的备份、还可以找到 Tom 对使用 IC 进行交流电压测量的响应。  

    请提供您建议不选择上述器件(AMC3301)进行交流电压测量的原因。

    交叉电流是为电阻分压器网络提供的电流建议、用于调整电阻器的大小。 对于 AMC3330、建议的交叉电流为0.1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    是的、AMC3330尚未投入生产。 您是否有项目时间表?  

    使用 AMC3301进行交流电压测量当然没问题、但正如 Tom 提到的、需要额外的校准注意事项。 与 AMC3301相比、使用 AMC3330只需较少的校准注意事项。

    相同的0.1mA 交叉电流应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们的项目时间安排到10月中旬。  

    对于 AMC3330、我们得到了您的回复、其中提到可以提供样片、您能告诉我们何时可以接受样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    您应该已经收到了 Ravi 的朋友请求、他可以提供更多详细信息。