This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:电力线宽带

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE031, AFE032, THS6222, THS6212, OPA2673
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945336/afe031-broadband-over-powerline

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件: AFE032THS6222THS6212OPA2673

大家好、

你好。

 AFE031是否可用于 电力线宽带应用。 如果不是这样、我们有解决方案吗?

有关详细信息、我们的客户需要有关 HomePlug AV 壁式适配器的解决方案。  具有 PHY 速率200Mbps +模拟前端+线路驱动器解决方案的 MAC/PHY 收发器。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    问: AFE031是否 可用于 电力线宽带应用。 如果不是这样、我们有解决方案吗?

    有关详细信息、我们的客户需要有关 HomePlug AV 壁式适配器的解决方案。  具有 PHY 速率200Mbps +模拟前端+线路驱动器解决方案的 MAC/PHY 收发器。

    宽带 PLC 应用定义了全功率带宽必须大于500kHz。  


    AFE031的带宽约为670kHz、全功率带宽额定值 为300kHz、仅适用于 NB-PLC 应用。  

    AFE032具有额定频率约为1MHz 的全功率带宽。 尽管 AFE032专为 NB-PLC 应用而设计、但如果传输速率较低(理论上、AFE032可在 OFDM 调制下处理高达100Mbps 的传输速率)、它可用于 BB-PLC 应用。  

    根据客户的 BB-PLC 要求、两个 AFE032都无法实现200Mbps 的实际传输速度。 在 BB-PLC 适配器(例如 HomePlug)内部、它可能使用我们的 THS6212或 THS6222 BB PLC 线路驱动器、其全功率带宽接近200MHz。 通常、AV 壁式适配器的传播速率为 Gbps、但实际使用可能只能处理高达200Mbps 的速率、这受电力线质量、交流噪声/谐波、错误检测等的限制。  

    还有另一个主要差异。 NB-PLC 往往用于局部低速通信、并且往往用于安全性较低的应用。 BB-PLC 可以同时执行这两种操作、并且需要在分层网络架构中使用完整的 OSI (开放系统互连)模型。 因此、只有高 BB 线路驱动器能够在模型中发送/接收所需的服务器开销和数据速率。   

    BTW、THS622/THS6212仅是一款线路驱动器、不是 AFE03x 产品中指定的集成 NB-PLC 控制器。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond。

    感谢您对此进行深入研究。

    随附的是客户电力线适配器设计芯片组规格图。  

    我们是否有类似的解决方案?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    问:我们是否有类似的解决方案?


    我们拥有与  THS6212 或 THS6222类似的 BB 线路驱动器产品、但我们没有片上系统(SoC)解决方案。 Ar7400似乎在芯片中具有 PHY 和 MAC 层(可能在硬件中,但我没有数据表)。 PHY 和 MAC 层可通过硬件或软件实现、但 Ar7400无疑是宽带 PLC 产品。

    如果您有兴趣、我可以与您联系、让您了解 BB-PLC 产品中支持 THS6212/THS6222线路驱动器的工程师。 我们有 BB-PLC 合作伙伴、他们可能能够与产品线竞争。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我已将您的消息转发给支持  THS6212/THS6222 产品线的工程师。 如果您有其他问题、请在此处发布任何消息。   

    如果您希望通信或支持保密、您可以通过 E2E 提交"友谊"请求、一旦建立连接、我们就可以通过 E2E 私人消息进行通信。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您花时间将请求转发给 THS6212/THS6222  产品线支持组。

    他们将如何与我联系? 我可以向他们发送个人电子邮件吗?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我已要求支持 BB-PLC 产品的应用工程师通过该主题回复。  

    很清楚、TI 仅在 THS6212/THS6222或 OPA2673中生产 BB 线路驱动器。 我们与第三方系统 集成商(我记得)合作、他们使用线路驱动器来推销其 BB-PLC 产品。 Ar7400产品由 Qualcomm 公司为 HomePlug 的 BB-PLC 市场制造。 我不与宽带 PLC 产品的营销或应用团队合作。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请给我发送一封 TI 内部电子邮件、我将为您提供姓名。 上次我检查邮件列表时、我不确定您是否在目录中列出。  

    我的电子邮件地址显示在主题帖的顶部。

    谢谢、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    我刚刚在内部向您发送了一封单独的电子邮件。

    非常感谢!

    艺术