主题中讨论的其他器件: AFE032、 THS6222、 THS6212、 OPA2673
大家好、
你好。
AFE031是否可用于 电力线宽带应用。 如果不是这样、我们有解决方案吗?
有关详细信息、我们的客户需要有关 HomePlug AV 壁式适配器的解决方案。 具有 PHY 速率200Mbps +模拟前端+线路驱动器解决方案的 MAC/PHY 收发器。
提前感谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
AFE031是否可用于 电力线宽带应用。 如果不是这样、我们有解决方案吗?
有关详细信息、我们的客户需要有关 HomePlug AV 壁式适配器的解决方案。 具有 PHY 速率200Mbps +模拟前端+线路驱动器解决方案的 MAC/PHY 收发器。
提前感谢!
艺术
尊敬的 Art:
问: AFE031是否 可用于 电力线宽带应用。 如果不是这样、我们有解决方案吗?
有关详细信息、我们的客户需要有关 HomePlug AV 壁式适配器的解决方案。 具有 PHY 速率200Mbps +模拟前端+线路驱动器解决方案的 MAC/PHY 收发器。
宽带 PLC 应用定义了全功率带宽必须大于500kHz。
AFE031的带宽约为670kHz、全功率带宽额定值 为300kHz、仅适用于 NB-PLC 应用。
AFE032具有额定频率约为1MHz 的全功率带宽。 尽管 AFE032专为 NB-PLC 应用而设计、但如果传输速率较低(理论上、AFE032可在 OFDM 调制下处理高达100Mbps 的传输速率)、它可用于 BB-PLC 应用。
根据客户的 BB-PLC 要求、两个 AFE032都无法实现200Mbps 的实际传输速度。 在 BB-PLC 适配器(例如 HomePlug)内部、它可能使用我们的 THS6212或 THS6222 BB PLC 线路驱动器、其全功率带宽接近200MHz。 通常、AV 壁式适配器的传播速率为 Gbps、但实际使用可能只能处理高达200Mbps 的速率、这受电力线质量、交流噪声/谐波、错误检测等的限制。
还有另一个主要差异。 NB-PLC 往往用于局部低速通信、并且往往用于安全性较低的应用。 BB-PLC 可以同时执行这两种操作、并且需要在分层网络架构中使用完整的 OSI (开放系统互连)模型。 因此、只有高 BB 线路驱动器能够在模型中发送/接收所需的服务器开销和数据速率。
BTW、THS622/THS6212仅是一款线路驱动器、不是 AFE03x 产品中指定的集成 NB-PLC 控制器。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
尊敬的 Art:
问:我们是否有类似的解决方案?
我们拥有与 THS6212 或 THS6222类似的 BB 线路驱动器产品、但我们没有片上系统(SoC)解决方案。 Ar7400似乎在芯片中具有 PHY 和 MAC 层(可能在硬件中,但我没有数据表)。 PHY 和 MAC 层可通过硬件或软件实现、但 Ar7400无疑是宽带 PLC 产品。
如果您有兴趣、我可以与您联系、让您了解 BB-PLC 产品中支持 THS6212/THS6222线路驱动器的工程师。 我们有 BB-PLC 合作伙伴、他们可能能够与产品线竞争。
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond
尊敬的 Art:
我已将您的消息转发给支持 THS6212/THS6222 产品线的工程师。 如果您有其他问题、请在此处发布任何消息。
如果您希望通信或支持保密、您可以通过 E2E 提交"友谊"请求、一旦建立连接、我们就可以通过 E2E 私人消息进行通信。
最棒的
Raymond
您好 Raymond、
感谢您花时间将请求转发给 THS6212/THS6222 产品线支持组。
他们将如何与我联系? 我可以向他们发送个人电子邮件吗?
谢谢!
艺术
尊敬的 Art:
我已要求支持 BB-PLC 产品的应用工程师通过该主题回复。
很清楚、TI 仅在 THS6212/THS6222或 OPA2673中生产 BB 线路驱动器。 我们与第三方系统 集成商(我记得)合作、他们使用线路驱动器来推销其 BB-PLC 产品。 Ar7400产品由 Qualcomm 公司为 HomePlug 的 BB-PLC 市场制造。 我不与宽带 PLC 产品的营销或应用团队合作。
最棒的
Raymond