This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226 -脉冲电流测量

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA228, INA237, INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937601/ina226--pulse-current-measurement

主题中讨论的其他器件:INA226INA228INA237INA226EVM

您好!

我们计划使用 INA226AIDGSR 来测量脉冲电流。 使用的 PWM 频率可能为40KHz、可在10%至100%的不同占空比下对电流进行脉冲。

该器件是否能够测量平均电流?

最大电流为50mA、占空比为40KHz 10%时、平均电流将变为5mA、INA226是否能够测量平均电流? 如果是、它如何对电流进行平均值计算、请解释。

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    我不确定是否可以这样做、我将不得不查看是否可以验证这一点。  作为 Rshunt、您有什么价值?  这将帮助我确定要在实验室中建模的输入电压。  INA226的共模随 PWM 信号的改变而改变。  这将有助于确定交流 CMRR 输入是否会成为问题。  存在一个较大的共模电压瞬态、这可能是一个问题、因为没有与 PWM 信号同步的稳定时间、在测量期间会导致尖峰、该尖峰不是真实的、而是模拟前端的共模抑制的伪迹 INA226的末尾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    感谢您的快速响应。

    Rshunt 为40m Ω、INA226用于高侧感测。

    共模电压(BL_LED_SUPPLY)将为28.5V +/-0.5V、这不是脉冲、只有分流电流是脉冲。 以下是供您参考的电路:

    为了处理 CM 瞬态、我们计划在 INA226的输入端使用低通 R-C 滤波器。

    如果 INA226不符合我们的要求、您是否有任何其他能够满足我们要求的电流感应器件。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    您在输入端使用的 RC 滤波器是什么?  我将在明天的实验中尝试此操作。

    您可能希望查看 INA228、它可以实现更快的转换时间。  如果您不需要这么高的分辨率、则可以使用 INA237。  这些是新器件、我们处于预览状态、这意味着您可以获取样片、但这些样片尚未准备好投入生产。  "预览"。

    如果它不适用于 INA226、它也可能不适用于其他数字器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    我们计划使用2欧姆和0.01uF RC 组合。

    我们更愿意使用可直接用于生产环境的器件。

    此致、

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    我在154µs μ s 的最快转换时间尝试使用0-2mV 的40kHz 信号、并改变平均值、但大多数情况下为1024。  我能够将占空比从20%变为80%。  我将其放置在仅测量分流电压和测量的数字的位置、因为它都是有效输出。

    平均值会提高该值。 增加转换时间会使该值变得更糟。

    我相信您应该尝试使用 INA226EVM 并在您的系统上进行尝试。  您所需的精度与您可以接受的配置将决定这是否适合您、但功能已在我的实验中得到验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Javier 在您的实验室中尝试该实验并确认功能验证。

    这意味着我们将能够通过尝试此器件提供的合适转换时间和平均值计算选项来准确测量脉冲电流。

    目前我们没有 INA226EVM、我们将尝试在原型板上测试功能。

    为了确保您在实验室中已经尝试使用 RC 滤波或不使用 RC 滤波来读取分流电压、请确认。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Javier 在您的实验室中尝试该实验并确认功能验证。

    这意味着我们将能够通过尝试此器件提供的合适转换时间和平均值计算选项来准确测量脉冲电流。

    目前  我们没有 INA226EVM、我们将尝试在原型板上测试功能。

    在您的实验中、您选择了哪种模式来读取值-连续还是触发? 此外、当您说所有输出都有效时、这是否意味着在读取转换值后每次都获得2mV 的分流电压值、或者它是否为20%占空比提供0.4mV、为80%占空比提供1.6mV。 请确认。

    为了确保您在实验室中已经尝试使用 RC 滤波或不使用 RC 滤波来读取分流电压、请确认。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    请原谅我在度假时的延误。

    在我的实验中、测量是连续的、它们确实为我提供了您在上面解释的值。  我改变了平均值、输出的小平均值变化更大。  我只是在寻找它的功能、可以理解、在~150µs μ s 转换时间内、您需要一些平均值来获得所需的平均值。

    我在每个输入引脚上使用了您描述为2Ω μ F 的 RC 滤波器、在输入之间使用了一个0.01µF μ F 电容器。

    如果您没有获得类似的结果、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier 回复并回答所有问题。

    我们花了一些时间来了解 Σ-Δ ADC 的工作情况、通过您的实验结果、我们可以确保 INA226将根据最优的转换时间选择和平均值计算结果提供良好的结果。 在实际应用中、我们可能不会实现如此高的 PWM 频率-它可能限制为5kHz 左右。

    我们现在将继续进行电路实现、并希望您离线查看。 请提供您的电子邮件 ID、以便我们可以使用 INA226共享两个电路实现。 请注意、我们在原型设计中使用2个 INA226、用于不同的应用。 是否可以获取 INA226 EVM 进行测试?

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier 回答我们的所有问题。

    此致、

    Rajesh