This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:INA260

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947826/ina260-ina260

器件型号:INA260

   将 VBUS 引脚连接到 IN-而不是 IN+是否会对电流感应产生影响?

此致

兆瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MW:

    出于所有实际目的、连接到 IN-与连接到 IN+没有区别。

    连接到 IN-时、总线电压测量中不包括分流电压、因此产生的总线电压是负载上的实际压降。 因此、测得的功率接近于实际提供给负载的功率。

    考虑到分流电压在大多数应用中远小于总线电压、连接到 IN-或 IN+几乎没有什么不同。

    还有其他一些小的差异,甚至不那么重要,可以忽略它们。 您可以自由地连接到任何一个。

    此致、Guang