This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:单电源连接

Guru**** 2385010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947687/ths6222-single-supply-connection

器件型号:THS6222

您好!

您能否提供有关单电源 GND 连接的建议?

当3引脚连接到 GND 时、输出为0V

当3个引脚悬空时、输出工作良好、并针对 PLC 振荡至12V

EVM 中也有相同的内容。

这是正常操作吗? 什么是正确连接?

Vs+(21)

+12V

+12V

Vs-(22)

GND

GND

接地(3)

GND

打开

0V 输出

工作正常

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    否、DGND 引脚不应保持开路。 您能否提供原理图? 您为偏置控制和 VCM 引脚提供了什么电压?

    最棒的

    Hasan Babiker