This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:杂项问题

Guru**** 2834205 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947503/log114-miscellaneous-questions

器件型号:LOG114

您好!

 

我的客户对 LOG114有以下问题。

 

问题1.

引脚16 (Vref)和 GND 之间是否应连接任何电容器?

如果是、建议使用多少[F]?

 

问题2.

第4页和第6页中描述的频率响应规格以及第9页中描述的四个频率响应图是使用光电二极管获得的?

如果是、光电二极管电容是多少?

如果不是、您能否显示用于获取数据的测试电路、示例?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    请查看我对您问题的回答。

    问题1.

    引脚16 (Vref)和 GND 之间是否应连接任何电容器?

    如果是、建议使用多少[F]?

    •  引脚16与接地之间无需增加电容。

    问题2.

    第4页和第6页中描述的频率响应规格以及第9页中描述的四个频率响应图是使用光电二极管获得的?

    如果是、光电二极管电容是多少?

    如果不是、您能否显示用于获取数据的测试电路、示例?

    • LOG114是在15年前开发的、其开发和特征描述中没有太多信息。 似乎不可能使用光电二极管来生成用于频率响应图的不同电流电平。 数据表中的电气特性本会表明、如果是这种情况和光电二极管的特性。 光电二极管需要精确控制的光源才能产生超过8个十年的电流电平、这很难实现。 条件下的电气特性表指示"IAC = IDC 值的10%、IREF = 1µA Ω"。 因此、直流电流电平具有10%的振幅调制(AM)。 所有指标都是由一个专业的、商业生产的电流源工具提供的输入电流。  

    由于所需的8十倍频超宽电流范围和振幅调制功能、我没有一个简单的电流源电路可以提供。 我建议查看专为此目的而设计的专业生产的当前源产品。

    www.tek.com/.../keithley-ultra-sensitive-current-sources-seri

    日本的 Kikusui 也可能有合适的精密电流发生器产品。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

     

    感谢您的回答。

     

    LOG114看起来很旧。

    是否有任何较新的器件工作方式类似?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    我无法在 开放的 e2e 论坛上披露我们有关任何更新日志产品的计划。 TI 的电流对数放大器产品得到了全面支持、尽管其中一些产品已接近20年。  40多年来、TI 一直在生产一些模拟产品、 并在业务上有意义的时候继续生产这些产品。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程