This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:放大器论坛

Guru**** 2525460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947889/lm2904b-amplifiers-forum

器件型号:LM2904B

大家好、我叫 Kalin Tanushev。 我是 BHTC 保加利亚公司的硬件工程师。 关于这些项目、我们已经是您的客户了很长时间。请回答我们的问题:您能否创建以下组件的 LTSPICE 模型-

LM2904B

我们迫切需要尽快得到答案!!!

我的电子邮件:Kalin.Tanushev@bhtc.com

提前感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    遗憾 的是、我们无法为 LTSPICE 提供支持、但您可能能够导入我们现有的 PSpice 模型。 此外、我们最近推出  了面向 TI 的免费 PSPICE、本机预装了许多 TI 器件、便于使用。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的提问、欢迎来到 TI 的 e2e 论坛!

    遗憾的是、LTSPICE 是竞争对手的产品、我们不会为此软件制作模型。  但是、LM2904B 具有适用于 TINA-TI 的模型 和适用于 TI SPICE 仿真器的 PSPICE 模型。  这些工具可在 TI.com 上免费下载、并在该论坛上获得工程师的支持。  我建议您考虑将这些工具用于您将来使用 TI 器件进行电路仿真。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Daniel Miller