This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:第8.4.4节中的输入差分过载

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947420/ina181-q1-input-differential-overload-in-section-8-4-4

器件型号:INA181-Q1

大家好、团队、

数据表(SLYS018C)的第8.4.4节描述如下:

请问最后一句解释是什么意思呢?

(什么是"极性和相位反转"?)

 

===数据表中第8.4.4节的说明===

“当 INAx181-Q1输出被驱动至电源轨或接地时,会增加差分输入电压

只要不超出绝对最大额定值、就不会损坏器件。 进行了比较

指南中)、INAx181-Q1输出保持极性、并且不会出现相位反转。

 

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    数据表中的描述只是简单地说、当差分输入电压(Vin)沿一个方向增加时、输出(Vout)将沿相同的方向移动、一旦输出电源轨、只要 Vin 保持相同的极性、它就会保持在该电源轨上。

    因此、让我们考虑使用5V 电源且 REF = GND 的 INA181A1 (增益= 20V/V)。 随着 Vin 增大、Vout 也会增大、因此它们具有相同的极性。 一旦输入电压= 5V/20 = 250mV、输出电压最终将轨到5V 左右。 由于 Vin 超过250mV、Vout 将保持在5V 电源轨上。 当 Vin 从0V 一直扫描到28V 时、Vout 将继续保持在5V 电源轨上、这是该器件的 Vin 的绝对最大额定值。

    某些器件可能会遇到称为相位反转的情况。 相位反转是指 Vout 在 Vin 向一个方向移动时折叠到另一个电源轨的位置。 例如、当 Vin 达到1V 时、Vout 从5V 折叠到0V、因此极性相反。  

    希望这有道理。

    此致、

    Peter