This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:您是否具有总输出误差的最大值?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946592/ina168-do-you-have-the-maximum-value-of-total-output-error

器件型号:INA168

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 INA168用于他们的新产品。

 他们希望知道在所有温度范围内总输出误差的最大值 是假设最坏的情况。

 但无法在器件数据表(SBOS122E)中找到它。

 请告诉我伤残值吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    这是一个难以客观回答的问题、因为器件的误差依赖于整个系统中的许多变量、并且会由于器件的偏移误差和增益误差而在不同的设置点发生变化。 增益电阻器的分布也会考虑到这一点。 在数据表中、我们指定温度范围内的总输出误差为2.5%、但这是在100mV 的 Vsense 下:

    但在满量程范围内、器件的实际误差看起来更像这样、给定所选参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Carolus、

     非常感谢您的回复。

     我可以向您询问有关此错误和工具的问题吗?

     在您附加的结果中、感测寄存器为25m Ω。

     因此、当电流流入电阻器时、IN+和 IN-之间的差分电压为100mV。

     结果中4A 和 Ta=25C 时的总误差大约 为2.2%。  

     INA168数据表显示、Vsense = 100mV、VIN+=12V、Vs=5V、TA=25C 时的最大总输出误差为 +/- 2%。

     请告诉我为什么错误分析工具结果大于+/-2%?

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    我已与我们的团队核实以确认、但我认为这是造成差异的原因。 产品文件夹中填充的工具在多个不同的器件之间使用、以快速计算定义的特定用例的 RSS 近似误差曲线。 它使用以下公式计算每个设备的错误(通过单击? 工具中的按钮):

    如您所见、这是器件误差的均方根表示、但未考虑 TI 设置的任何硬性限制、例如室温下的最坏情况输出误差。 因此、在本例中、计算器可以在此处显示>2%的值、因为它只是根据数据表值计算误差、 并且未针对每个单独器件进行编程、以表明我们会因在这种情况下误差小于2%而拒绝接受测试中的器件。 实际上、在这种情况下将会/可能会看到的最坏情况误差将是数据表中列出的2%、但通常低于该值。

    我将在确认情况后通知您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    我在这里部分正确。 对于我们的电流输出器件、为了完全能够说明增益误差、需要知道输出增益电阻器的容差值。 为了能够将 TI.com 上的工具用于这些器件、我们任意地将室温下的增益误差设置为2%、作为增益误差的保守估计值。 这也为增益误差曲线建立了硬性限制、因此曲线本身将像对输出电压部件那样收敛于该值。 考虑到这一点、正如我之前所说的、计算器只是执行计算、而不会进行编程以显示数据表测试限制、因此计算器在100mV 感应条件下可能会显示>2%的误差。

    正如我说过的、该工具仅用于近似计算、应根据数据表标准进行计算。 为此、我将从列出的总输出误差开始、然后考虑分流电阻器容差、PSRR 和 CMRR 以及输出增益电阻器容差的潜在附加值。 这将为您提供室温条件下的总体系统误差。 请告诉我这是否有意义。