This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:IN+/-悬空时 INA240的行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939653/ina240-behavior-of-ina240-when-in---is-floating

器件型号:INA240

大家好、

客户对 INA240有一些疑问。

它们向 VS 施加3.3V 电压、并观察 IN+/- 1.34V 电压。

而 IN+/-是。 实际上、是浮动的。  

此行为是否正确?

如果是、您能告诉我这个 IN+/-电压的误差。

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya、

    INA240输入电压由外部定义。 当保持悬空时、输入引脚将根据内部寄生路径的不同、漂移至接地和电源之间的任何位置。 电平将因器件而异、并且定义不明确。

    此致、Guang