This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9000:THS9000和 THS9001问题、偏置电流、EVM TR1占位符

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: THS9000, THS9001, THS9000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938836/ths9000-ths9000-and-ths9001-questions-bias-current-evm-tr1-place-holder

器件型号:THS9000
主题中讨论的其他器件: THS9001

大家好、团队、

THS9000和 THS9001有何不同? 封装是唯一的区别吗?

R (BIAS)将消耗多少电流? 该信息有助于选择合适的电阻器。

EVM 具有 TR1占位符。 TR1的用途是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    • 在电气特性表中可以看到器件存在细微差异。 例如、350MHz 时的增益在15dBm 和15.6dBm 之间变化。
    • 我们没有关于通过 Rbias 消耗的电流的数据、但该 EVM 使用了1/8W 电阻器
    • 对于为什么将 TR1添加到 EVM 的信息不多、但我可以想象如何更好地控制 Rbias 值。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan - San、

    感谢您的评论。

    关于 Rbias、THS9000数据表的图11显示了 IS 与 Rbias 的关系。 我认为这是典型曲线。 我们应该考虑最大电流的裕度是多少?

    我在网上找不到 THS9000EVM 用户指南、那么您能告诉我 EVM 上的1/8W 电阻值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    • 我在这里没有明确的答案。  R (BIAS)= 237 Ω、Vs= 5V、25C 时可使用1.6mA 的标准差 、R (BIAS)= 237 Ω、Vs= 5V、25C 时可使用1mA 的标准差。
    • 可在每个器件的数据表中找到 EVM 布局的 BOM 和图片。 R1使用237欧姆电阻器、TR1开路。

    最棒的

    Hasan Babiker