This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855输出具有直流偏置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939193/opa855-opa855-output-has-a-dc-bias

器件型号:OPA855

大家好、

我将 OPA855用作 具有光电转换功能的跨阻放大器。 但是、跨阻放大器的输出具有直流偏置、这让我感到非常困扰。  原理图如下所示。  问题的详细信息如下。

为了 消除暗流的影响、我移除了 APD、只将放大器输入(R60的左端)连接到 GND。 U15的输出端存在几 mV 的偏置。 在第二(U16)级和第三(U17)级放大后、偏置电压可增加至几百 mV。 为什么第一个互阻抗级具有这样的偏置? 我的原理图是否不正确?

我 的放大器由±2.5V 供电。 但正电压和负电压之间存在50mV 的差异。 没关系吗?

 OPA855的反相和同相输入的输入阻抗是否会影响输出偏置? 反相输入的输入阻抗是否与同相输入相同?

4 、电路在某些频率下有振荡。 是否有任何 有效的方法来消除振荡?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    解决以下问题:

    1. 最大输入失调电压约为1.5mV。 放大后、输出端的几 mV 偏置在器件的范围内。
    2. 这不是问题。 请注意、OPA855的电源电压范围为3.3V 至5.25V。
    3. 是的、您的输入阻抗将影响放大器的偏置。 即使这些匹配正确、仍然存在高达1uA 的偏移电流。 除5k 阻抗外、您还可以获得高达5mV 的额外输入失调电压。  
    4. 第一级肯定会在没有 APD 的情况下振荡、也可能在连接 APD 的情况下振荡。 您是否对第一级的稳定性进行了仿真? 您的 APD 的输入电容是多少? 请注意、OPA855需要7的增益才能保持稳定、否则、您必须在输入和反馈电容器中使用噪声整形技术。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的回复。

    1、 似乎第一级的偏置电压是不可避免的、但它确实会影响最终输出。 第二级和第三级完全可以将第一级偏置增加50倍。 是否有任何方法可以抑制偏置?

    2. 请解释为什么第一级在没有 APD 的情况下会振荡? 我的 APD 的电容为0.5pF。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    1.您可以交流耦合最后一级、如下所示:   

    实际上、第一阶段的相位裕度看起来是50 - 51度、我附加了下面的稳定性分析:

    e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_TIA_5F00_Stability.TSC

    如果您仍然看到振荡、最好设计更大的相位裕度。 您是否遵循了 OPA855数据表中的所有布局指南? 具体而言、器件下方是否移除了电源平面和接地平面?

    最棒的

    Hasan Babiker