This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:输入偏置电流范围

Guru**** 2768965 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947347/ina240-q1-input-bias-current-range

器件型号:INA240-Q1

您好!

您是否会提供 INA240-Q1的最小和最大 IB (输入偏置电流)? 谢谢你

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    在您突出显示的测试条件下、IB 将在65uA 和110uA 之间绑定。

    请注意、IB 会随测试条件而变化。 有关 IB 行为的更多信息、请参阅数据表中的图14、15和33。

    此致、Guang