This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:电路设计。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947427/ths4551-circuit-designing

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS8881

大家好、
在使用 THS4551设计数据转换器时、我有一些疑问。
在 ADC 的某些数据表中、FDA 输出端被馈送到 ADC 的同相输入端子、OUT+被馈送到 ADC 的反相端子。
在某些数据表中   、FDA 的 OUT+ 被馈送到 ADC 的同相输入端子、OUT-被馈送到 ADC 的反相端子。

通过以这种方式连接它们会有什么不同?

下图来自 ADS8881的数据表。

 下图来自 THS4551的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!  

    ADC 性能相似、这里的主要差异将是您的读取极性。 请参阅下面的示例、如果在此处切换 AINP 和 AINN、则 Vdiff 的第一个峰值将为-1V、而不是1V。  

    最棒的

    Hasan Babiker