This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:OPA2192最小 VOUT 电压

Guru**** 2385820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947395/opa2192-opa2192-min-vout-voltage

器件型号:OPA2192

您好、支持团队  

仅提供单电源、V+= 18V、V-= 0V。 根据规格、运算输出最小电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    IN18Vdc 是一种单电源轨配置、在2k Ω 负载下 INA192的最小输出约为17.5Vdc、或等效 Iout =~9mA。 在负载较重的情况下、Vout 将更小、请参阅下图。 它是环境温度、运算放大器负载和空气流速(如果有)的函数。   

    最棒的

    Raymond