This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2375:OPA2375问题。

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945868/opa2375-opa2375-questions

器件型号:OPA2375

您好、先生、

如果下面是红色块、请告知 MIC 是否在内部?

您是否可以帮助查看下面的原理图?

此应用是模拟麦克风(MEMS)的缓冲器、谢谢。

谢谢、Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我认为只有标有"驻极体麦克风"的部件才是麦克风内部部件。  在线快速搜索显示、大多数驻极体麦克风结构由具有放大晶体管的麦克风结构组成。  您可以仔细检查麦克风的数据表以验证这一点。  应该显示在这里。  R1元件位于外部、用于实现共源放大器的增益。  CG 组件用于阻止任何直流信号、最后两个电阻器用于设置直流偏置电压。

    我对电路的评论是、您是否在标记为"FF_MIC_P_QCC"和"FF_MIC_P_CODEC "的点获取输出?  为什么不获取运算放大器输出所在的前一个节点的输出?  我不确定您是如何实现电路的、因此您的方式可能是正确的。  我认为有不同的方法来实现这一目标。  如您所述、数据表的第9.2节概述了一种方法。  本模拟设计期刊条目中介绍了另一种方法

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我一段时间没有听到你的反馈。  请告诉我您的问题是否已得到解答、或者您是否需要进一步的帮助。

    谢谢、
    Daniel