This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:共模输出电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947416/iso224-common-mode-output-voltage

器件型号:ISO224

大家好、

ISO224B 共模输出电压容差为
 VCMout:最小值= 0.48 x VDD2、典型值= VDD2/2、最大值= 0.52 x VDD2

您能让我了解一下 VCMout 是如何生成的?
您能否让我了解一下为什么 VCMout 具有+/-4%容差?

我的客户正在考虑将 ISO224B 与单端输入 ADC 配合使用。 ISO224数据表中有"图48。 将 ISO224输出连接到单端输入5V ADC"、他们知道。 但为了降低系统成本、他们还考虑直接从 ISO224输出输入到 ADC。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    我无法在公共论坛上进入器件内部工作、但正如数据表中所述、它通常是 VDD2/2。 容差将是工艺变化的结果。  

    我不能建议直接从 ISO224采样一个输出、因为您已经指出、它的精度较低、并且易受系统噪声的影响。 最好的做法是在 ADC 输入引脚附近进行差分到单端的转换。 这可以通过使用成本极低的放大器来实现。 如果他们确实选择仅使用一个输出、请通过一个10kohm 电阻器将另一个输出端接地。  

    如需更多信息、请参阅: