This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022AM:输入偏置电流

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947138/tle2022am-input-bias-current

器件型号:TLE2022AM

您好!  

根据 TLE2022AMD 的数据表、输入偏置电流在整个温度范围内的最大值为+90nA (第24页)、但根据图9中的图形、输入偏置电流以负电流的形式给出。

由于 TLE2022AMD 的输入级包含 PNP 晶体管、因此建议考虑输入偏置电流的-VE 电流、或者我们应该考虑偏置电流可以是+VE 或-VE。

谢谢、此致、

Midhun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Midhun、

    在不同的分频、时间和产品之间指定输入偏置电流极性符号时、使用了不同的做法。 这可能会导致在运算放大器的实际电流方向是什么以及电气特性表中规定的方向方面产生一些混淆。 正如您提到的、TLE2022AMD 在90nA 温度范围内列出了最大输入偏置电流。 由于它在数字1前面没有符号、因此假设最大输入电流为正(+90nA)。

    适用于许多集成电路的电流约定是、从引脚流出的电流称为负电流、流入引脚的电流为正电流。 TLE2022AMD 具有 PNP 输入晶体管、如您所述。 PNP 晶体管发射极箭头指向晶体管、并且发射极电流等于 IE = IC + IB。 基极电流是运算放大器输入偏置电流的主要部分、它是 IB、将从每个运算放大器输入流出。 因此、实际偏置电流将为负、因此最大值为-90nA。 由于输入由 PNP 晶体管和一些低泄漏 ESD 单元组成、因此对于 TLE2022ADM 输入、输入极性将被视为负极。

    在许多电路应用中、输入偏置电流实际上是具有一个极性还是另一个极性无关紧要。 但是、输入偏置电流的符号会影响输出参考电压偏移、其中包括流经其电路路径的输入偏置电流的影响。 偏置电流可能导致比单独输入电压偏移的影响更高或更低的输出参考电压偏移。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的确认。