This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:如何使第二级 OPA855加法放大器稳定下来、使增益小于7?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947268/opa855-how-to-stabilize-a-second-stage-opa855-summing-amplifier-to-gain-less-than-7

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: OPA838

我们有这个具有 OPA855的第二级加法放大器、它在增益< 7V/V 时不是稳定的

第一级是增益7 OPA855放大器、工作正常。 是否有办法使用输入和反馈电容器的噪声整形技术在增益介于1和3之间时使其稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Daniel、  

    当然有一种方法可以做到这一点、但是-

    如果您的所有源(L1C2至 L8C2)都打开并且显示低阻抗、则不是噪声增益1+(453/(453/8))或噪声增益9V/V 应该还可以,似乎可以。  

    不过、我多年前编写过一种技术、它始终使用反馈电容器和电容器在反相输入引脚上接地、根据需要为 Decomp 运算放大器塑造噪声增益(调整相位裕度)。  

    如果您需要、原始文章在几年前重建、出现在此处-  

    我也在这篇最近的文章中使用过它-  

    然后、在我已经完成的每个 Decomp 放大器数据表中、我尝试包含有关使用此功能的简化讨论-请查看 OPA838数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、如果您实际上在所有通道处于活动状态时以9V/V 的噪声增益运行、则8GHz OPA855应显示每个通道的大约8GHz/9=888MHz BW。 如果之前的7个 OPA855的增益运行频率约为2.5GHz、那么这当然会限制您的带宽。 我还没有考虑反馈 C 的影响、但这会影响总体带宽和可能的稳定性。