This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM321LV, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938982/lm393-lm393

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: LM321LVLM358

您好!

 我想知道 我遇到了一个旧设计、 LM393D 器件用于 LED 亮度控制、输出端没有上拉电阻器。LM393D 是否可以在输出端没有上拉电阻器的情况下工作?

此致、

K.Saravanan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393具有集电极开路输出。 当输出关闭时、没有电流流动、电压浮动。 如果您希望获得定义的高电压、则需要一个上拉电阻器、但如果您只关心电流(通过 LED)、则不需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanan、

    如果负载电压变为正电压、则无需单独的上拉电阻器。

    只需使用 LED 及其与正电源相关的串联限流电阻器即可。 您不需要并联上拉。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我在此补充一点、我有一个可生成 PWM 的 MCU GPIO 。另一端 我们将控制20x4 字符 LCD Vo 引脚(部件号: WH2004G)。在此我附上了电路供您参考。

    此致、

    K.Saravann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WH2004G 希望 VO 控制电压的标称值为 VDD−4.2V。很显然、灌电流足以实现这一点、但这只是由于 WH2004G 电路的实现方式。

    总之、LM393仅用作模拟缓冲器。 我想这不是真正选择的、但双封装中仍然有比较器可用。 任何随机运算放大器(½ LM358或 LM321LV)也同样适用。