This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:PSpice 仿真中出错

Guru**** 2766125 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210, UCC21732, INA213, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946533/ina210-error-in-pspice-simulation

器件型号:INA210
主题中讨论的其他器件: UCC21732INA213INA186

在从 TI 网站下载 INA210的 PSpice 模型之前、我的仿真工作正常。

我通过仿真配置文件添加了库、并将组件添加到我的器件库中、但当我运行仿真时、我会得到错误  

错误(ORPSIM-16276):找不到库
.lib"nom.lib"

我在 Cadence:\SPB_17.2\tools\pspice\library 下查找了它、但我没有找到它。 当我移除该组件并制作原电路时、它工作正常。

如果这不是提出此问题的正确论坛(如果是 Cadence 论坛的问题!)、请道歉

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shalini、

    欢迎来到论坛。 我们很遗憾听到有关仿真错误的消息。 我将在几个小时内快速调查并回复。

    一个问题:在此原理图中、您是否使用相同的流程添加了 TI 的其他 PSPICE 模型?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shalini、

    您是否使用 PSpice for TI 或您自己的 Cadence 许可证?

    您是否按照以下步骤添加了 INA210库?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我正在使用我自己的 Cadence 许可证。

    是的、我以这种方式添加了模型(.lib 和.olb 文件)。

    我从项目中删除了此页并制作了一个新页面、其中仅包含我的 INA210原理图。 它确实进行了仿真、但它在矩阵仿真期间出现了一些浮点计算失败的错误、我更改了这些错误以使其符合器件规格。  

    我现在似乎有一个新问题、这是我的原理图

    这就是我在 OC 引脚和/FLT 引脚上得到的结果

    OC 引脚应具有类似三角形的波形、如 UCC21732数据表中所示。 但在这里、/FLT 引脚在 OC 引脚变为低电平之前变为低电平...这种情况不应如此。 或者、是否应根据 OC 引脚变为高电平的瞬间计算延迟? 我很困惑。 在任何情况下、波形对我来说都不正确、我在使用 Rsense 进行设计时会得到正确的结果。

    谢谢、

    Shalini Manna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沙利尼

    原理图没有显示。 要上传图像、请使用任务栏中的按钮、而不是复制/粘贴:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter 和 Carolus Andrews、

    对原理图图片极为抱歉。 它们是:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shalini、

    无需担心连接问题、界面可能会有点棘手。

    8.4µs、我认为激活 FILT_N 是因为在瞬态仿真中、OC 电压(INA210输出)在 Δ t 运行时非常早地超过0.7V 阈值。 因此、电流感应电路的增益过高。 为了使仿真正常工作、我建议选择一个较低增益的器件、例如 INA213 (50V/V)或者减少分流电阻器。

    此外、对于 INA210 (BW = 14kHz)而言、您尝试测量的500kHz PWM 信号可能太快、也就是说、如果您尝试检测峰值过流情况而非平均过流情况。 如果您尝试感测平均电流、那么 INA210的小 BW 可能不会成为问题、因为这将无论如何对输入电流信号进行低通滤波。 与此不同的是、平均信号有上升时间、因此您可以在平均电流信号稳定至稳定状态值之前允许出现峰值过流情况。 因此、在系统以正确的平均电流跳闸之前、可能需要一些迭代设计来了解增益和 BW 的正确组合。

    如果您要测量平均电流、另一种方法是将输入滤波器与 INA186等我们的高输入阻抗器件之一配合使用(请参阅下文)。 您可以在以下文档中看到有关此原理图的更多信息:    

    另外一个考虑因素是您以 INA210接地为基准、因此在负载电流开始开关之前、INA210的输出将饱和至接地。 当任何放大器的输出饱和时、它不在一个线性运行区域内、并且从电流开始和放大器输出响应时将有一个延迟(被称为过载恢复)。 这通常不是操作器件的可靠方法。 为了消除过载恢复的影响、您可以通过向 INA210的基准引脚(REF)或任何其他双向电流感应放大器提供一个小电压(例如100mV)来抵消输出。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter