This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2652:TLC2652的器件标识

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939153/tlc2652-device-marking-of-tlc2652

器件型号:TLC2652

您好!

我们在其中一个设计中使用了 TLC2652AC。 目前、我们有一批错误高于正常错误的装配体。

IC 具有以下标记:

TLC2652AC

TI 标识3AM

AKRD

另一个性能良好的批次具有带有以下标记的 IC:

TLC2652AC

TI 标识3AM

Akre

我的问题是:Akre vs AKRD 代表什么。

提前感谢

诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    问:Akre 与 AKRD 的代表是什么。

    Akre 和 AKRD 标记是指唯一的批次追踪代码标识符。 这些仅用于内部可追溯性。  

    此外、标记似乎表示材料自2013年起、可能来自第三方。

    请向我们提供内部供应链和分销商。 如果您想将信息保密、请通过 E2E 私人消息请求友谊链接。 通过私人消息建立联系后、我们就可以私下交换消息。 当前消息位于公共论坛中、如果找到该消息、则所有人都可以阅读该消息。  

    BTW、由于某些器件在2013年过时、我想知道您是否在回流之前尝试烘烤 IC。 如果内部 IC 成型化合物吸收一定程度的水分、当部件在回流过程中暴露于高加热率曲线时、IC 封装内部会捕获水分、从而导致内部损坏。 这些器件存储在较高湿度或温度环境下一段时间后、可能会在 IC 封装中吸收水分。 请参阅 AN-2029 IPC/JEDEC J-STD-033D 建议。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf?ts=1599667738235&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我只是想加倍证明没有使用任何明显的假冒副本。

    显然,至少魔鬼是完全合法的。

    目前、我无法证明 IC 在任何方面超出规格、我当然不想暗示任何相关内容。

    在包含放大器、无源器件、软件和布局的整个系统中、放大器似乎是最不可能出现的故障点。

    我目前正在调查这个问题并做了一些进一步的实验-许多证据 表明一些很少触发的软件错误。

    诺曼