This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691 -电源电流请求与输入电压间的关系图

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947078/tlv3691---request-for-supply-current-vs-input-voltage-plot

主题中讨论的其他器件:TLV3691

谢谢 Emrys、

您是对的、这是一个非常低功耗的应用。  正如 Clemens 在他的回复中所建议的、我一直在寻找一个低电压比较器、我发现 TLV3691具有令人惊讶的低工作电压和极低的电源电流。  请您澄清下面提出的问题吗?

当输入信号逐渐接近+ve 和-ve 跳变点时、使用此类器件是否有助于避免过多的功耗?  在某些情况下、所涉及的时间可能长达30分钟。  在这种情况下、是否有任何方法可以最大程度地降低功耗?  如果没有、我必须查看完整的策略...

此外、与 ON Semiconductor 和 ST Microelectronics (TS880和 NCS2200)相反、TLV3691不提供电流消耗 v/s 切换频率图。  有什么原因?  我可以获取这些信息吗?   

Chundra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chundra、

    我已将您的帖子拆分为一个新论坛、放大器团队将对您有关 TLV3691的问题作出答复。

    原始线程位于此处: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/946273 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比较器专为模拟输入而设计、因此不存在交叉电流。 0.2 µA 规格是最坏的情况。

    您从何处获取基准电压? 在大部分时间关闭部分电路可能是有道理的。

    S880和 NCS2200具有较短的传播延迟。 TLV3691不用于关心切换频率的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一需要补充的是、当输入保持接近开关阈值时、17mV 的 TLV3691集成迟滞将大有帮助。  它要求输入在输出转换回之前克服迟滞电平、从而有所帮助。

    卡盘