This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2191:基于 OPA2191的加法器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2191, OPA2320, OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946981/opa2191-adders-based-on-opa2191

器件型号:OPA2191
主题中讨论的其他器件: OPA2320OPA2197

大家好、团队、

我的客户有一个设计需要一个加法器、因此您能帮助推荐一个基于 OPA2191的参考设计吗?

我们有四个来自电子保险丝的输入、每个输入范围为0V 至1V、我们希望在这里使用单电源、5V 和12V 更好。  由于我们需要总电流来保护系统、因此该电路需要快速响应、高精度和低失调  电压、因此我们最好也推荐其他器件或解决方案。  

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    如果我正确理解应用、应用的运算放大器需要配置为加法器、加法放大器、并具有四个输入。 四个输入中的每一个都将由输出电平为0至+1V 的电子保险丝输出驱动。对于+5V 电源或1+2V 电源、当所有电子保险丝输入都处于最大+1V 时、需要从运算放大器获得什么输出电压?  

    由于应用将使用单个+5V 电源或单个+12V 电源、因此输出需要变为正、以响应来自任何电子保险丝输出的正电平变化。 因此、将使用同相加法放大器。 您可以在 TI 的《模拟工程师口袋参考书》中找到适用于同相加法配置的参考电路、该参考电路以 pdf 格式在线提供:

    www.ti.com/.../slyw038c.pdf

    该电路如 图29、同相加法配置所示。

    OPA2191将由低至+4.5V 的单电源供电、因此可接受+5V 或+12V 电源。 如果他们更喜欢使用+5V 电源、则可以选择 OPA2320等低压 CMOS 运算放大器之一、但失调电压高于 OPA2191可获得的失调电压。 由于速度是一个问题、因此我建议使用 OPA2197而不是 OPA2191来实现最大速度。 OPA2197具有比 OPA2191更宽的带宽和更高的压摆率。

    www.ti.com/.../opa2197.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程