This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:关断期间的等效电路

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938907/lmh6611-equivalent-circuit-during-shutdown

器件型号:LMH6611

图67似乎是错误的;我拥有的器件的工作方式就好像只有一个背对背二极管组合、而不是两个。  在关断模式下、输入上的电压大约为0.8V、电流消耗大约为10mA。  您能验证这一点吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    我已经检查过这个、图67准确地表示了器件的输入。 但是、未指定触发这些二极管所需的压降。

    我建议尝试降低输入端的差分电压、数据表中建议在输出端使用接地开关。  

    最棒的

    Hasan Babiker