This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA698:仿真器中的输出电压缓慢下降

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939195/opa698-the-output-voltage-falls-slowly-in-the-simulator

器件型号:OPA698

我想在仿真器上使用 OPA698 PSPICE 模型。
使用的仿真器是 Keysight 的 ADS。

①If 您将增益设置为2倍、将获得所需的振幅。
但是、下降时序和下降所需的时间会延迟。
这是为什么?

②When 增益设置为2倍或更多、振幅不会与限值(1.8V)发生变化。

这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您超出了此处的多个电压范围、其中包括:

    • 共模输入范围
    • 输出范围
    • 限制器电压范围

    在双+/-5V 电源中使用此部件应该可以解决您的问题。

    最棒的

    Hasan Babiker