This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:寿命变化

Guru**** 2770985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938786/ina240-q1-lifetime-shifts

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240

大家好、

当使用 INA240时 、对于 Vos 和增益误差、我们是否在数据表中包含寿命误差?  

或者在鉴定期间没有生命周期变化、因此无需包含生命周期误差


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    感谢您深入了解该论坛。  据我所知、对于我们的电流分流监控器件、我们仅指定温度漂移。  我认为、随着时间的推移、增益误差等规格的任何变化都属于故障类别。  有关器件何时可能因老化而发生故障的一些指示、您可以使用 此处提供的 MTBF 和 FIT 估算器。  我将与我的团队进行核实、并查看我是否可以提供有关此问题的任何其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    我咨询了我的团队、并被告知寿命变化已纳入数据表电气特性表中的规格。  因此、假设器件在建议的工作限制范围内使用、最大限制范围会考虑器件在一段时间内可能出现的性能变化。