This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211-EP:ESD (HBM)额定值

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937280/lm211-ep-esd-hbm-rating

器件型号:LM211-EP
主题中讨论的其他器件:LM211

大家好、

你好。

我们的客户正在申请 LM211M重复 产品的 ESD HBM 额定值。 LM211适用的非 EP 版本的 ESD HBM 等级吗?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛

    我进行了快速检查、发现 LM211的商业和 EP 版本的裸片不同。

    我们需要进一步研究、然后再与您讨论。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您对此进行深入研究。 我将等待您的更新。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛

    我仍在等待我们的客户质量团队的回复。  我在汽车版本中找到了一些 CDM 和 MM 结果、但没有 HBM 结果。  这些数字明显优于商用器件、因此我希望我们的 CQ 团队能够帮助我们检索 EP 器件的 ESD 结果。  我希望今天下午能听到,并在星期三之前得到答复,因为每个人都应该从假日周末回来。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛

    由于该器件的使用寿命较长、因此查找数据对于我们的质量团队而言一直是一项挑战。  我们确实找到了确认在250V 时通过 HBM 的数据、但我们无法找到任何超过该额定电压的测试数据。  由于商用器件的额定值较高、因此可以公平地假设-EP 版本将具有同样高或更高的额定值、但我们无法确认这一点。

    如果您发现您的客户需要更高水平的 HBM 评级、让我们离线讨论一下可以做什么。  同时,我将勾选方框,指出人民政府认为这个问题已得到答复/解决。  但是、如果需要更高的 ESD 额定值、请随时离线直接与我联系。

    感谢您对此的耐心和支持。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您为查找信息所做的努力。 我将与我们的客户分享您的调查结果。


    谢谢你。


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢卡洛、我现在将关闭该帖子。

    卡盘