This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320:差分输入短路时输出端的失调电压

Guru**** 2504815 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946058/opa2320-offset-voltage-at-output-with-differential-input-short-circuited

器件型号:OPA2320

尊敬的所有人:

我们的客户面临一些问题、我需要一些帮助:

"我们的运算放大器的问题是当差分输入短路时输出端的失调电压。 这意味着、例如、当我们的电压或电流为零时、 我们将为 MCU 提供剩余电压。 我们设法减少了这种情况、并且可以在固件中对其进行补偿。

由于我们无法使用 3.3V 的所有带宽来表示1kV、而只能使用3.3V-0.5V=2.8V、因此该问题会降低分辨率。 "

可以有人仔细研究一下这个问题吗?

非常感谢。
此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您能否发布原理图? 如果在公共论坛中进行演示不方便、请通过我的内部电子邮件发送。  

    这是 OPA2320的 Vos、是 RRIO 运算放大器。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您的快速响应。
    客户正在执行其他测试、并获取一些清晰显示他们所存在问题的捕获。  

    请尽快告诉您。

    谢谢。
    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    OPA2320的线性输出电压范围与每个电源轨至少相差100mV (请参阅下文)、因此对于3.3V 单电源、您希望获得的最佳输出范围是0.1V 至3.2V;

    就非零 Vos 对 Vout 范围的影响而言、可以先测量偏移(差分输入为零)、然后使用与 Vos 极性相反的方向调整输入、以最大程度地扩大输出范围、从而对其进行校准。