This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:无输出电压

Guru**** 2912820 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939173/ina290-no-output-voltage

器件型号:INA290

我已经使用 INA290建立了一个电路。 不幸的是,我没有成功。

我需要能够在超过1 mi 的时间内获得大约4A/80A 的电池电量放电。

我想使用 INA290A2来测量放电流。
对于充电电流、INA290A5类型通过相同的分流电阻器。 对于第二个通道、我将方向从输入正变为负。 因此、我将在微控制器上为 ADC 输入提供两个正电压。

但是、我的输出引脚(INA290)上没有电压、并且我在电路中找不到错误或错误。

电源电压为5V-Positiv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    感谢您选择 TI! 当您说您没有获得任何输出电压时、这是两个器件的输出电压、还是两个器件中的一个?

    您能否发布您的原理图图片?

    此外、您能否使用示波器探测器件引脚上的差分输入电压以及输出电压? 这可能有助于我们更好地了解发生的情况。