This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277-SP:防辐射-热电偶测量设计

Guru**** 2825935 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946723/opa4277-sp-rad-hard---thermocouple-measurement-design

器件型号:OPA4277-SP
主题中讨论的其他器件:XTR105

大家好、  

我的客户希望开发的设计与 我们在 www.ti.com/.../opa4277-sp.pdf 上的设计类似

XTR105似乎只是通用器件、如果我们能够提供任何具有防辐射规格的 XTR105替代产品、您能否提供支持?

如果不能、请建议完整的替代设计、该设计将用于 Rad Hard 功能的热电偶测量。

提前感谢

Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    TI 没有广泛的耐辐射放大器产品目录、可用的产品仅限于运算放大器。 根据2019年《TI 航天产品指南》、没有需要仪表放大器、差分放大器、电流源、XTR 等器件来提供更分立的温度感测、输出电路范围为4至20mA。 从 XTR105数据表中可以看到 PG 的功能方框图。 2、XTR105提供了大量放大器和电流源功能。 我们没有防辐射替代方案。

    您可以看到 TI 在太空应用级别提供了哪些产品:

    https://www.ti.com/lit/sg/slyt532h/slyt532h.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程