This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:输入差分电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6703, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938036/lmh6703-input-differential-voltage

器件型号:LMH6703
主题中讨论的其他器件: OPA695

大家好、

差分输入电压是否与  LMH6703数据表第6.1节绝对最大额定值中规定的共模输入电压相同? 如果不是、 差分输入电压是多少?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然不是、ABS 最大值表中的 CM 范围不是工作范围、但在这种情况下不会损坏部件。 不具有最大 VID 是一个疏忽、但这也是一个故障条件、不工作是因为运行的放大器会将输入 VID 驱动为零。 通常 VID 最大值约为1.2V、目标是不生成输入晶体管-同样、您只能在硬过驱故障条件下执行此操作。  

    实际上、这是一个电流反馈器件、它可以处理更高的 VID 最大值、因为它只会在反相节点中产生大量电流、这些电流将受到 Rg 元素的限制。 您可以查看类似 OPA695的拓扑器件、其中显示了这一点、很明显、我在这里得到的是1.2V 数字、就像我很久以前做过的这个数据表一样。 同样、这旨在将 V 限制为输入 AB 类缓冲器晶体管不会产生 Vebo 的值。 降低噪声和低电流 β 的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的澄清和支持。

    此致、

    Danilo