主题中讨论的其他器件: THS4561
我经常需要使用该部件为 MFB 滤波器生成相位裕度。 最近、我使用原始更新和2019更新测试了一个。 对于原始模型、它警告我7度相位裕度(您可以在外部进行修复)、但为我提供30度2019年更新-如果这是错误、则会在道路上缺失低相位裕度问题。
不确定原因是什么、但我知道开环 Zol 在 MFB 拓扑中必须驱动反馈 C -是的、 模型更新中的变化很大-我花费了很多时间将原始的 Zol 与设计人员的 silms 相匹配、新模型的中端电阻低于1欧姆-这是很不可能的。 此仿真删除了0.6pF 的内部反馈 C、因为它是 NG 的一部分(我认为)。 无论如何、我想我打算继续使用原始模型、但设计人员可能会拖低2019年更新。