请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA826 与温度相关的输出漂移。 如果电路板发热或我向芯片引入少量热量、例如10°C、我会看到输出发生50 - 100mV 的变化。 我甚至在 INA826评估板上复制了此电路、但未连接传感器、也未替换电源、结果相同。 非常感谢您的帮助!
**编辑**:参考以下帖子中的原理图:我的参考输入是:Sngl_VREF_IN = 2.5V,传感器输出是:Sngl_I_IN = 2.5V。 **/编辑**