This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:如果不使用 OPS 部分、则输出 RLC 电路的用途

Guru**** 2819675 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217, AFE7225, THS4221, THS3215, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946514/ths3217-purpose-of-output-rlc-circuit-if-ops-section-is-not-used

器件型号:THS3217
主题中讨论的其他器件: AFE7225THS4221THS3215THS3491

大家好、

我们使用模拟前端 AFE7225器件设计2通道 DAC 电路。 我们使用 THS3217器件转换 D2S 的 DAC 输出、而 THS3217使用 THS4221器件转换10Vpp 的输出。

查询位于 THS3217器件中、建议在 THS3217器件的输入和 OPS 级之间使用外部 RLC 滤波器电路。

在我们的 DAC 电路设计中、我们不使用 THS3217器件 OPS 部分、第一级的输出直接馈送到 THS4221放大器。 因此、在我们的设计中、我们不使用 THS3217数据表中推荐的外部 RLC 滤波器电路。

如果我们不使用 THS3217器件中的 OPS 部分、请确认是否需要此操作。 此外、如果需要、请分享 RTC 滤波器值计算相关文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep

    您尝试附加一个图、但它没有通过-使用功能区中的回形针符号插入图像文件、  

    总之、是的、这是适用于 THS3217 (以及低功耗 THS3215)的非常有效的应用。 不需要 D2S 输出 RLC、只是一个选项-通常我们会将其置于下一级(在这种情况下为 THS4221)以提供一些噪声功率带宽控制。 但这是可选的。  

    THS3217的开发旨在升级 AWG、将 THS3491用作新的输出放大器-如果 THS4221足够好、没问题。 它几乎比新的 THS3491大20年。 确保检查压摆率裕度以确定预期的最大输出摆幅和频率。