This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348:时间-受控开关问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA348, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946265/opa348-time---controlled-switch-question

器件型号:OPA348
主题中讨论的其他器件: LM555

大家好。

我使用 TINA 构建了压控振荡器(VCO)、并尝试将周期性波形(方形)作为输出信号。 我对时间控制开关有问题、因为我听不到 Analysis 中的 Transient 选项提供的任何信息。 但是、TINA 确实绘制了方波(请参阅图)、但不会生成任何声音。

任何帮助都将不胜感激。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo、

    您的图片未发布、您能否尝试使用插入图片工具重新上传? 此外、我还学习 了这个视频教程 (感兴趣的领域大约在5分钟内)。 在按下"播放"按钮之前、请确保在要播放的图上选择波形。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解、Jerry。 这些是图。

    首先、您将看到我的原理图、然后是图形。 我已确保选择了波形、但仍然没有声音。 我还插入了仿真文件、以防您查看它。

    再次感谢。

    仿真文件:

    e2e.ti.com/.../Synth.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡米洛

    因此、这里发生的情况是、您实际上不会看到方波。 您可以看到电路的加电时间、它更多地是单位脉冲而不是方波。 电路根本没有振荡、因此播放波形不会导致播放声音。 请查看您的电路、确保输出在无负载的情况下振荡。  

    此外、这个问题不适用于 OPA348、而是适用于555计时器(LM555)。 请确保您对线程进行了适当的标记。

    最棒的
    Jerry