This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:增益问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA317, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938791/ina317-gain-issue

器件型号:INA317

大家好、

 我们通过 在放大器的第1和第8个引脚上使用(R173) 3.16K 电阻器来设置增益= 33。 但我们观察到、放大器的增益仅约为2。  

 我们还尝试放置不同的增益电阻器、例如1K、300、但我们观察到、增益仅保留为2。 请向我们提供您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diwakar、

    INA317是一款仪表放大器。 它放大 Vin+和 Vin-以及输出 Vout =增益(Vin+- Vin-)+ Vref 之间的输入差异、其中 Vref 在您的电路中为0。 VCM 输入要求和输出要求如下所示。 您的电路不符合输入 VCM 要求、并且 Vref = 0时的 Vout 存在问题。 此外、随着仪表放大器的增益增加、BW 响应会如下图所示降低、我相信这对于您的应用而言可能太低。  

    当阶跃输入为100mV、增益= 33V/V 且 Vref=0时、您的输出将接近3.3V、这将不适用于数据表中的输入 VCM 和 Vocm 要求。  

    如果我正确理解您的设计、您的电路具有3个0-30V、0-10mV 或0-100mV 的脉冲输入(2个增益选择适用于10mV 和100mV 脉冲输入)。 如果输入脉冲为0-30V、INA317引脚3处的 Pulssein _ampin 节点钳位在3.0V。 如果输入脉冲为0-10mV 或0-100mV、则需要通过 INA317放大输入信号、打开 BJT Q6并触发光电耦合器 U3。 Vin-中的 PIN2被连接至隔离接地。 我认为您希望在所有三个条件下打开 bjt Q6并触发光电 U3。 由于输入是脉冲信号、因此运算放大器的 BW 响应很重要(我假设)。  

    我想知道、如果您在应用中使用可选运算放大器比较器会怎么样。 TI 有一个非常快的 TLV3501比较器、可满足应用需求。 您可以使用3.3V 或5V 的单电源轨、并将输入脉冲与已知的触发基准进行比较。 触发 TLV3501后、它将打开事件的 bjt Q6和 opto U3。  

    如果响应 BW 脉冲信号不重要、则可以使用运算放大器代替 INA317来完成相同的任务。  

    随附 INA317仪表放大器示例、供您参考。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA317-Pulse-Input-09082020.TSC

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond