This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393比较器在电阻表范围控制中的使用

Guru**** 2523510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938864/lm393-lm393-comparator-usage-in-the-resistance-meter-range-control

器件型号:LM393

从1970年到1985年、LM393在我设计 Nokia 电容器工厂器件时就很熟悉。  

然后、它仅是 DIP8器件、现在我使用 SO8器件、但操作相同。

此设计需要 积极的反馈、以便我实现非常急剧的范围变化。

如果没有正反馈、LM393在两个输入(+和-)几乎相似时无法正常工作。

仪表需要自动星形 和自动范围控制、但它使用了非常旧的 AD 器件 ICL7106、该器件需要两个电源电压、

但我只有一节3V 电池。

当器件不工作时、它需要使用极小的电流300uA。

它在所有工作时都使用了大约10mA 的电流。

我已经设计了这类器件很多年了、但现在没有示波器可用。

它被破坏了、

以下是我的记忆(加:)

HTTP //remotesmart.wikidot.com/hewlett-packard

此致

Pekka Ritamaki

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常酷的 Pekka  感谢您让我们沿着记忆之路走。  多年来、这些器件一直是标准、这一点很有趣。  

    奇怪的是、我们刚刚发布了一个新版本(RevB)、在其中对所有规格进行了改进。

    卡盘