This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:"out"""GND"终端之间可以连接的最大电容器是多少?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946032/ina168-what-is-the-maximum-capacitor-can-be-connected-between-out-and-gnd-terminals

器件型号:INA168

 大家好。

 我的一位客户正在考虑将 INA168用于他们的新产品、

 他们对 INA168有以下问题。 请给我回复。

Q、如 INA168数据表中的图12所示、"OUT"和"GND"端子之间可连接的最大电容是多少?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    感谢 TI 的支持。 由于 INA168的拓扑结构、大电容器不会导致不稳定。  但是、它可能会影响数据表图1中所示的增益带宽。  因此、电容大小将由客户所需的带宽决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。