This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001功耗

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937852/tlv9001-tlv9001-consumption

器件型号:TLV9001

您好、先生、

您是否有 TLV9001全功耗数据可供参考?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    "完全"是什么意思?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我是说详细的功耗规格。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    全功耗包括两个方面:放大器的静态功耗和输出功耗。

    第一个非常容易计算:(V+- V-)* Iq。  第二个是更加复杂的、取决于输出信号。

    我强烈建议您查看这些资源。  他们会比我在一个 e2e 帖子中能够更详细地解释事情。  请务必单击 Thomas Kuehl 博客底部的链接以查看第2部分。

    TI 高精度实验室–运算放大器:功率和温度

    Thomas Kuehl–运算放大器功耗的热门问题–第1部分

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    谢谢。

      1.下面的 IQ 基于 Vs=5.5V,如何知道 Vs 是否=1.8V?

     2.  Iq 不用于 OP 的输出,如果 OP 有输出,它的 Iq 通常会增加,如何估算 此部件?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    要回答您的问题:

    我 要指出数据表中的图21。  尽管 EC 表中未指定静态电流、但在整个电源电压范围内、静态电流似乎是相当恒定的。

    2. 正确,IQ 基本上是放大器需要保持的电流。  要测量驱动负载所需的任何其他电流、您需要了解您的负载和输出信号。

    如果您的输出为直流、我建议您使用 此方法 计算您的答案。  此资源 涵盖了直流和交流(正弦)输出的计算。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel