This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:我想获取 SIMetrix 的库文件。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938515/lm2904-q1-i-want-to-get-library-file-for-simetrix

器件型号:LM2904-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904

你好

我正在尝试将 LM2904器件应用于新项目。
因此、我将尝试使用周围的电路对其进行仿真。
我使用的仿真工具是 SIMetrix
相关库采用(.lib)格式。
我可以获得这个吗?
我在主页上找不到它、所以我在这里联系您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您关注我们的产品、欢迎使用 e2e!

    我们在 PSpice for TI 和 TINA-TI 中都有适用于该器件的模型、这两种模型均可在嵌入式链接中免费下载。  

    该器件的模型可在以下位置找到:产品页面>设计和开发>设计工具和仿真  

    目前,我们没有 SIMetrix 的模型。

    但是、我确实找到了这些第三方导入教程:

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州