This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:OPA320

Guru**** 2929690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946053/opa320-opa320

器件型号:OPA320
主题中讨论的其他器件: OPA340

您好!

我无法 在数据表中找到 OPA320的输入电阻。 您能告诉我 这个值吗?

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    通常不会列出 OPA320等 CMOS 运算放大器的共模和差分输入电阻、因为它们非常高、在实际正常工作的运算放大器电路中不会产生任何影响。 运算放大器输入电阻由∆Vin/∆IB 决定。 如果您查看数据表图8、即输入偏置电流与共模电压间的关系、 可以明显看出 Ib 是平坦的、在 VCM 输入电压范围内具有接近零的斜率。  ∆VCM/∆IB 的分母几乎为零的变化 会导致共模输入电阻极高。

    实际上、OPA320的差分和共模输入电阻都很可能在兆欧姆(1012 Ω)范围内。 OPA320的 Ω CMOS 运算放大器 OPA340具有相似的输入偏置电流和输入电容、列出了典型的差分和共模输入电阻1013 μ A。 当然、如此高的电阻非常难以准确测量。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程