This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:Rin 差分输入电阻的最小值和最大值

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938504/amc1200-min-and-max-value-of-rin-differential-input-resistance

器件型号:AMC1200

大家好、

我的客户想知道输入电阻的最小值和最大值。

在数据表中、我们可以看到典型值仅为28k Ω。

是否可以提供该值?

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有最小/最大输入电阻的数据表规格、因此我们无法提供任何严格的限制。  但是、类似电阻器的正常变化通常在+/-5%范围内、分布远端为+/-15%。  请注意、前端级中输入阻抗和反馈阻抗的比率匹配要好得多、这会在数据表中产生最终的增益误差数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的支持。

    >>类似电阻器的正常变化通常在+/-5%范围内,分布远端为+/-15%

    这就是抵抗力的莫斯(2西格玛? 3 sigma?)为+/- 5%、最大值和最小值为+/-15%、对吗?

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要重申的是、由于数据表中没有最大规格、因此无法提供绝对限制。   

    但是、我们预计1 Σ 将在4-7%范围内、2和3 Σ 值将乘以相应的标准差数。