This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM359:LM359新产品替代选择

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937780/lm359-lm359-new-product-replacement-selection

器件型号:LM359

降级器、

我们的客户想知道我们是否有新器件来替代 LM359、因为该器件太旧了。

客户应用是超声波回声信号检测、因此他们关心 GBP。

你有什么建议吗?

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗克、  

    LM359是一种原始电流反馈器件、参数交叉参考显示了这一点、但实际上要进行交叉参考、需要原理图、它们可能需要进行一些电路更改-引脚分配/封装等都不能直接交叉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    以下是客户原理图、您能给出一些建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有连接到负电源引脚4和11? 不可能、可能是-5V 电源。  

    实际上、我不能花时间尝试弄清楚这种做法的目的、要么准备 TINA 文件以展示其性能、要么询问客户他们想要什么-准备好完全重新布局、因为与此引脚布局完全不匹配、 因此、只需从全部要求开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是电源轨以及所需的增益是多少? 也许有必要至少部分重新设计此电路以使用更新的电流反馈放大器。