This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:悬空复位引脚

Guru**** 2949640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945938/ina381-floating-reset-pin

器件型号:INA381

大家好、

我有一个比较类似的查询。

我们的客户在航空产品设计期间意外地将 RESET 引脚悬空。 但是、它似乎在透明模式下工作。 这个悬空引脚是否有问题? 他们是否应该更改设计以将 RESET 引脚接地、因为他们想要在透明模式下运行?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    有关引脚详细信息、请参阅此论坛博文。 简而言之、该引脚在器件内部不会被上拉或下拉。 因此、它必须由用户定义、否则我们无法肯定地说引脚上的电压是多少。 如果客户看到器件按原样在透明模式下运行、则可能是引脚碰巧在接近于接地的位置浮动、但我们无法保证器件在此配置中始终以透明模式运行。 我建议他们重新旋转设计以正确地将引脚接地。