This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393-N:关于 IN+/IN-端子

Guru**** 2532000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945686/lm393-n-about-in-in--terminals

器件型号:LM393-N
主题中讨论的其他器件:LM393

请回答以下两个问题。

① μ A。 请告诉我 IN +/ IN 端子的输入阻抗和变化。
② μ A。 如果 IN +/ IN-引脚的输入电压相同(当输入失调电压小于1mV 时)、OUT 引脚是否为低输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入端具有大约20nA 的电流、这些电流来自流向接地端的输入引脚。 该电流在有效输入范围内相当一致、当高于输入电压限值时、会降至 PA。

    更多信息、请参阅 LM393系列应用手册、第2节:

    LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 A)

    2、失调电压可以是正电压或负电压、因此当输入处于同一电位时、输出可能是高电平或低电平。 理论上、您在零点处有50/50的高输出或低输出机会。 正确设计的电路应在输入端施加轻微偏置(略高于最大失调电压)、以防止低电平下的"随机"输出。