This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:NC 引脚保持开路、未连接到 GND、会发生什么情况?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938401/ina240-nc-pin-is-left-to-open-not-connect-to-gnd-what-happen

器件型号:INA240

各位专家:

INA240 1引脚(PW)被命名为 NC、如下所述。

 我的客户将此引脚保持断开状态、未连接到 GND。 如果该引脚未接地、会发生哪种故障?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊索、

    请参阅 此论坛博文。此引脚用于器件修整期间、并连接到器件的芯片。 如果未将其接地、则可能会导致器件中出现噪声、从而导致意外操作。 这就是我们建议接地连接的原因。