This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4505:THS4505

Guru**** 2810125 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4504, THS4505, THS4551, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945652/ths4505-ths4505

器件型号:THS4505
主题中讨论的其他器件:THS4504THS4551THS4561

根据数据表、THS4504/4505在 Vs=5V (单电源)时的共模输入范围在整个温度范围内为-0.1V 至2V (请参阅数据表第7页)。 在第二侧、有一个 具有高输出摆幅的全差分线路驱动器示例(请参阅数据表的图81)、其中 Vs=15V 时的共模为7.5V。 我的电路是基于全差分配置的变压器驱动器、输入共模电压为2.5V (请参阅随附的文件)。 如果这可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 Arkadi  

    您的电路未通过、请使用棱纹中的小回形针符号附加文件。  

    但是、变压器输入 FDA 是一种非常好的方法-正确完成、器件引脚的输入 CM 是 FDA 的输出 CM 电压。该电路可以改善噪声系数和失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael、

    我插入了我的电路。 我可以向该放大器提供+2.5V 输入共模电压吗?

    此致、

    Arkadi.e2e.ti.com/.../THS4505.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、我现在看到 Arkadi、你有一个输出变压器、我一直假设是一个输入变压器。  

    在任何情况下-  

    1.您是交流耦合 I/O -因此、由2.5V 输入控制的输出 CM 将出现在输入和输出 FDA 引脚上、工作正常

    2、输出18.2欧姆至0.1uF 差分电容的隐含带宽非常低、不确定、因为您还需要考虑来自 XFMR 次级的反射负载-但看起来小于100kHz。 为什么使用这样快的器件? THS4551或 THS4561等器件的速度应足够快。

    最后、我会担心10pF 反馈-是的、它是一个信号路径极点、但也是一个噪声增益形状到单位增益。 无论您最终遇到什么器件/电路、都需要检查 LG 相位裕度。

    4.回头再看源、只能看到 RF = 33.2k Ω-增益非常高、或者不必要的高噪声。 同样、该功率级意味着相当低的 BW -但如果没有电路的其余部分、则很难确定。 AD8691仅为10MHz GBP、强调低偏移、但不需要交流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还查看了 THS4505数据表、您知道这是一款大约2002年的器件、从那时起、解决方案发生了很大变化。 这当然是一个非常可信的早期 FDA、许多后续开发在性能与静态电流等方面有了很大的改进