This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC-1311-Q1用于高电压感应

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938607/amc1311-q1-amc-1311-q1-for-high-voltage-sensing

器件型号:AMC1311-Q1

您好!

我设计了由 AMC1311-Q1提供的高电压感应电路。 高电压范围为0 ~ 450V。   

如何将 AMC1311-Q1输出电路设计 为 MCU 的 ADC (ADC 输入范围为0~5V)?

AMC1311-Q1具有两个模拟输出(同相/反相)。  

提前感谢您。

此致。

朴昌熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang-Hee!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  请查看此应用手册、并告知我们您是否正在寻找:

    www.ti.com/.../sbaa229